“包装行业的趋势正在朝向机器高度自动化、技术日趋复杂的方向发展。这是一种满足制造商的特定要求的方式,他们期望能够以尽可能灵活的定制方式打包他们的产品,”Hellebrekers 工程师 Ferro Koornberg 断言道。“作为 Stand-By Longpack 长久以来的合作伙伴,我们从软件的角度为他们的解决方案开发过程提供支持。”
Stand-By Longpack 设计精妙的机器系统使用折叠式波纹纸板,使得包装能够适应各种尺寸的产品。一个典型示例是百叶窗帘,不仅可以实现标准尺寸,还能够对其进行测量以实现任何所需的宽度和长度。每个纸板箱都需要为此目的单独调整尺寸。随后可调节的打孔机制将塑造各个包装的正面形状,由此确定是否需要使用粘合剂进行密封。最后,自动化的折台会将产品包装到定制的包装箱内。这意味着这一过程中不再需要储存各式各样的展开长度和尺寸的纸板。
是时候彻底的重新设计了
原有的控制平台随着要求不断提高而逐渐得到了扩展。在某一时刻,人们清楚明白了彻底的重新设计已经成为必须。虽然所有现有特性和功能都得到了保留,其目标还是实现更为简洁、更为高效且对用户更为友好的平台设置,使得非技术人员也能够以可靠的方式操作机器。Hellebrekers 成功应对了这一挑战——魏德米勒也为其提供了部分支持。
“为了能够以完全自动化的方式控制继电器、阀门、电机和标签打印机等串行设备,我们使用了三台 u-remote 站对于 154 种传输至 S7 CPU 1515 控制设备的不同信号进行处理,”负责管理魏德米勒方项目的 Marcel Tuit 解释道。“旋转编码器的模拟输出信号能够指定波纹纸板的精确展开长度。能够通过 u-remote 进行尤为精准、精确定时的信号输入和输出,意味着产品质量较高,值得信赖。”
所有一切均可控制
为了确保实现紧凑灵活的安装方式,Hellebrekers 选择使用带有 HD 插头的 u-remote 模块。这种模块的实测宽度为 8 mm,其在 11.5 mm 的模块宽度范围内最多可容纳 32 个联接。此外,即插即用技术可使您进行快速同时又不会出错的安装和转换作业。这对于 Stand-By Longpack 来说是一个决定性的优势,因为包装机在交付前首先要经过装配、测试和重新拆解等一系列过程。这一过程也得到了 u-remote 集成网络服务器的支持,它能够在与控制设备建立联接前实现参数化。
为了满足全球所有类型的要求,荷兰机械制造商 Hellebrekers 公司的一个关键任务是提升人员和系统的安全水平。考虑到这一点,Hellebrekers 安装了来自 u-remote 系统的、直接位于所讨论的安全输出模块上游的安全馈电模块。这意味着可以非常轻松地生成一种安全解决方案,以此实现状态信息交换以及在紧急情况下安全关闭执行器的功能 – 无需使用任何安全 PLC 或额外的安全继电器。
包装完毕准备发送——以全自动方式完成全过程
在下一阶段的开发过程中,在完全包装完毕的产品进入物流循环前对其称重的过程也将完全实现自动化。称重模块数据将为此通过数据接口传输。u-remote 系统通过能够极度轻松地将序列通信设备集成至现有自动化架构的通信模块,为此项扩展工作提供支持。条形码扫描器和打印机也能够以这种方式加入其中,由此可以自动生成发送货物时使用的重量和尺寸信息标签。
“我们决定使用 u-remote 的原因十分简单,”Koornberg 先生在报告中说道。“魏德米勒的远程 I/O 解决方案仅仅通过一个系统就涵盖了市场上目前所有可用的优秀功能。它所带来的优势立时显现,对我们而言它就是无价之宝。”