在充满不确定性的庚子年,如约而至的美好格外珍贵。2020年9月15-19日在上海国家会展中心如期开展的工博会盛况,恰如其分的印证了人们对这份美好的珍视。 而作为重量级展商的魏德米勒更别出心裁,以探营寻宝为线,穿插抽奖、直播等活动,带现场观众开启了一场元气满满的寻“宝”之旅。 那在魏德米勒的展台究竟隐藏了哪些元气宝藏,又有怎样的独到之处呢?今天让我们一起重温工博会,揭秘寻宝之旅~~~
IT/OT融合之宝——魏德米勒幸运摩天轮(PLC demo机)
如果要在魏德米勒工博会的寻宝之旅中找一颗最亮的星,那完美诠释IT与OT融合之美、并兼具互动和趣味性的魏德米勒幸运摩天轮自动化抽奖机当之无愧。
魏德米勒幸运摩天轮自动化抽奖机的整个设备控制方面,简单而直观地展现了IT融合OT的过程。设备控制主要分为电控柜和网络通信两大部分:电控柜采用魏德米勒u-create studio系列PLC,进行机械运动控制;网络通信部分则是将扫码收集的客户信息存储到云端,再由云端与PLC方面通讯来控制观众的抽奖权限。
以系统方案的角度来看,魏德米勒为其提供了从分布式IO产品u-remote、集成IoT功能的自动化控制器u-control,到工业安全路由器u-link和开放式工程平台u-create studio的一整套软硬件融合平台,将OT和IT层面都可以完全打通。
对于IT与OT的融合,数据是关键。通过数据的互联互通,魏德米勒幸运摩天轮自动化抽奖机实现了客户信息的收集,PLC控制器可以与云端进行数据通信,也可以将数据存放到云端,最终可以采用EXCEL表格形式下载保存,这就大大简化了展会名片收集以及后期客户信息整理的工作。
当然,这一应用完全可以推广运用到工厂中,例如对现场设备的数据储存备档,不再受距离以及环境的限制,实现真正的数据共享。
互联互通之宝——电气联接解决方案
魏德米勒素有电气联接专家之称,在如此重要的展会中实现万物互通的电气联接解决方案怎可缺席?而在群星璀璨之中,基于IO-Link的电源系统PROtop和 topGUARD,以及刀片端子重载解决方案尤为耀眼。
基于IO-Link的电源系统PROtop和topGUARD,基于持续可靠的设备理念,具备云联接、远程控制等前瞻性设计,同时具有强大的动态峰值负载驱动能力,并对负载进行智能监控。可以说在工业电源方面,魏德米勒的智能化创新脚步从未停歇。
创新、高效的刀片端子重载解决方案是魏德米勒在电气联接领域的又一创新之作,它将接线端子和重载接插件完美结合在一起,无需使用端子排,其带来的高效接线和安装空间节省优势是显而易见的。在工程效率的提升和降低工程成本方面,魏德米勒可谓不遗余力。
集成高效之宝——工作场所解决方案
作为圈内人,对于满足各种需求的设备解决方案都非常熟悉,可您知魏德米勒的工作场所解决方案吗?在工博会上,魏德米勒展示了创造性的工作场所解决方案,凭借强大的电气工程技术能力,为工程师们提供智能化的工作场所解决方案,覆盖从规划、安装到操作的一整套流程。在规划阶段,魏德米勒提供标识软件、半自动线束加工中心和智能设计软件WMC等;在安装阶段,魏德米勒能提供全系列手动安装工具、线束加工机器等;在操作阶段,还进一步提供测试测量工具实现可靠的故障诊断支持。
这一解决方案将模块化的自动化硬件、创新工程软件和数字化解决方案结合,甚至实现了从传感器到云端的智能联接,是名副其实的集成高效之宝。甫一面世,便获得了广泛的工程师好评。
智能典范之宝——工业分析
在越来越多的工业设备具备了基本的联网功能之后,数据的价值也得以挖掘。魏德米勒护航设备运维、持续发掘数据价值的宝物正是其工业分析解决方案。
在智能制造的大潮中,预测性分析和智能运维一直是一个热点,由于疫情原因更是受到了市场追捧和用户的青睐。作为这一领域的典范之作,魏德米勒工业分析软件能充分发挥预测优势,既可实现高级能源分析,亦能做设备行为分析。
其中,高级能源分析可预测负荷峰值并识别节能潜力,实现能耗水平可视化、超时检测最小化能耗等功能,并可通过负荷峰值管理降低成本。
而设备行为分析则通过分析设备行为并预测故障,优化设备性能和生产流程、从数据中识别设备行为模式、基于附加信息的设备能力优化;减少故障停机时间,实时识别异常,快速诊断和告警,降低维护和服务成本;预测早期故障,动态规划维护周期,提高设备可用性,提高产能。
怎么样,魏德米勒这段惊喜频现的寻宝之旅足够惊艳吧?然而这还不是全部哦! 魏德米勒不仅要让现场观众收获满满,也要照顾未能现场参观的朋友们。展会期间每天两场、共计八场直播活动,多平台放送,带更多展外朋友云观展。其中两场更是邀请了行业协会专家一起共话行业发展和产业进步的相关话题,使得智能蓝图更加具象,未来之路更加清晰!
短短5天的展会,转瞬即逝,道不尽的友好、论不完的话题仍在耳畔;认真聆听的侧颜、探秘成功的兴奋尤在眼前!展会落幕是惜别亦是开始:惜别工博会,开始独属于您与魏德米勒的寻“宝”之旅!