WIN! 凭借在严苛环境下用于风电设备装机的先进安全解决方案,魏德米勒正在为提升全世界的风电应用的竞争力持续做出贡献。全新的照明系统有何不同之处?
Schlingmann:魏德米勒的目标不仅在于为客户提供单独的组件,还在于开发能够简化工作流程、提升设备效率的创新概念。这就是魏德米勒全新的FieldPower®风能照明系统针对风电设备装机所发挥的作用。其核心要素是使用功耗极低、持久耐用的LED灯。它们与不间断电源、远程监控和可选插座一起用于一个完整的系统,由此构建起一种用于整个设备的照明、可选紧急照明和供电的可随时安装的解决方案。所有部件都已获得认证,可完美地相互协调工作,由此照明系统可轻松用于任何应用之中。
WIN! 从试错验证技术转换为新技术是一个布满荆棘的过程,也是一个不应轻易做出决定的过程。LED技术相比现有的照明解决方案存在哪些优势?
Schlingmann:到目前为止,风电设备装机的内部照明常用的灯具是线性荧光灯具。与LED技术相比,线性荧光灯具在设备持续运行期间的劣势较为明显。
除能耗较高以外,线性荧光灯具也非常易碎,往往会额外导致不必要的维护和更换成本。而在实际的安装和维护工作之前进行无计划维修的情况也确实十分常见,这是因为如果没有充足的内部照明,基本上无法安全地在塔筒内进行工作。
相比之下,LED灯的能效尤为可观,使用寿命也长达20年之久。
在开发FieldPower® LED灯的过程中,魏德米勒精心设计了每个细节来满足风电设备装机所面临的极端环境条件的要求。
WIN! 照明解决方案的哪些专属特性可以使其变得尤为实用?
Schlingmann:它的第一观感就可以给人这样的感觉,因为它拥有高达IP 54防护等级的坚固塑料外壳,并且拥有紧凑的结构。但它的“内在价值”也同样能够征服客户:魏德米勒的LED灯不包含任何水银,能够产生不含紫外线和红外线的灯光。与传统的线性荧光灯具不同,无论温度如何,LED灯开启后都会立即输出完全亮度的灯光,也不会出现任何恼人的频繁闪烁的情况。LED灯的光线密度十分稳定,即使在紧急模式下也是如此,同时功耗也相对较低。
魏德米勒已经开发出两种型号来满足在不同区域风电设备装机的特定要求。FieldPower® 单LED灯拥有不定向的入射光线,完美适用于面积较大的空间和工作区域的照明,例如叶片和机舱等。同时,魏德米勒还设计了 FieldPower® 双LED灯来专门应对需要登上和登下的区域的要求。其设计旨在为两侧提供定向灯光,由此确保便道和梯子都能够拥有充足照明。
WIN! 使用LED灯是一种高效而又安全的选择,但这一解决方案也意味着更高的采购成本。魏德米勒的完整系统长期来看如何能够协助降低运行成本?
Schlingmann:魏德米勒通过在供电、数据和信号处理领域的经验和专业技术开发了一种精心设计的解决方案:FieldPower®风能。您不再需要单独考虑所有组件。相反,包含供电电源在内的整个系统都能够轻松集成到设备中,这样就不再需要针对接口和组件执行耗时耗力、成本高昂的协调过程。魏德米勒的服务可免费提供根据应用进行协调的灯光模拟测试,这样也可以简化客户的规划流程。
24至120 V直流电的大范围输入可实现长距离的照明,例如在风电设备装机的塔筒内部。即使是横截面仅为 1.5 mm² 的导线,亦可在不超过 230 m 的长度上为多达 40 件 FieldPower® LED 灯具供电。相比目前供应的系统,使用集中式的24 V直流电不间断电源能够较大限度降低从采购和维修到持续运行的所需成本。
整套灯光系统可在必要时进行远程监控,这有助于提升维修工作效率,并由此降低成本。此外,灯光系统还可触发发光信号,以此在设备出现问题时为维修人员发送视觉警告信号。目前使用的是声学警告系统,但是警告声非常容易为环境噪音所淹没。总体来说,魏德米勒的LED技术、专为应用而设的电源、自动化和单独系统设计的独一无二的组合开启了为风力涡轮机照明实现效率优化的全新可能性 - 它为从规划到运行的一系列过程提供了富有启发意义的现实论据。