WMC 主页面有几个不同部分构成。工具栏、产品查找器、3D 工作空间和输出消息框。
工具栏中含有所有可帮您进行项目装配的重要功能。
魏德米勒应用助手有助于您选择不同设置,从而轻松、快速地为特殊应用创建解决方案。应用助手根据这些设置自动创建解决方案。
不同的助手将在使用说明的单独章节中详细说明。
通过标签和标记号助手,您可以轻松向配置添加标记号和编辑标签。
该助手分为几个不同部分。
在左上方,您可以看到项目的 3D 预览图,其中含有放置的标记号和标签。此外,此窗口还显示了网格中选定标记号的位置。
在右上方,您可以根据网格中的选定位置,选择标记号类型。此外,您还可以发现自动生成标签和自动调整字体大小的功能。
网格中简要说明了项目标记号的所有可能的位置。每个白色单元格都是一个可能放置标记号的位置。您可以选择这些单元格,它们会显示在预览图中。可选择上述的一个标签,按不同组件类型对网格进行分组。
您可以使用复制粘贴功能来编辑标签。此外,还可以自动继续现有的方案,就像您操作Excel 那样(1、2、3 等)。
在网格视图中,您可以找到标签的格式选项。
如果准备编辑,您可以点击“确定”,将所有信息添加到项目中。
通过管状端头,您可以向现有的导线连接添加管状端头。
该助手分为 3D 预览图、项目所有导线的清单以及
自动添加管状端头的按钮等几个部分。
您可以双击打开属性,编辑各个导线,也可以使用自动功能选择端头类型。
如果准备编辑,您可以点击“确定”保存信息。
利用这一选项,您可以确认完整项目或当前标签。
此窗口让您得以纵观项目,并提供所有验证结果的清单。问题在预览图中标为红色。
要解决问题,您可以查阅列表中各个条目,也可以使用
自动解决功能。
供应的部件是您想要添加到项目中的产品,实际上不放在您的配置中。这可能对附件或替换件有帮助。
您可以从 WMC 所含的各种产品中选择供应部件。供应部件已添加至您的物料清单中。
借此功能,您可以向项目中的产品添加导线。您可以选择一个起止点,也可以只设定起点,然后敲击 Enter 按钮。
随后您可以设置导线属性,比如颜色、类型、横截面、长度以及是否要使用端头。
完成之后,您可以点击“确定”保存信息。
您可以利用这一功能,轻松向项目添加横向联接器。激活此功能之后,3D 工作空间视图中的产品变为透明,每个可能的横联点显示为灰色小方块。
现在您可以选择联接起止点,以及想要用于横向联接的具体产品。
横向联接器的每个联接针脚显示为绿点。您可以双击这个点来断开针脚,然后其颜色变为红色。
请注意,一些特殊类型的横向联接器可能存在略微不同的操作方式,比如大跨小的横联件或不可断开的接插件。
您可以向装配视图添加用户定制尺寸,文档导出时亦可显示此信息。要添加新尺寸,可使用“添加尺寸”功能,然后选择起止点。
请注意,只能选择产品的特定点。此位置用绿色小圆点表示。
您可以手动选择、重新布置和删除在 3D 工作空间中创建的尺寸。
在选择模式中,您可以利用鼠标左键旋转 3D 工作空间中的视图。要移动视图,可使用鼠标右键。要进行 2D 选择,可使用鼠标中键。
在透明模式中,您可以选择想要显示在 3D 视图中的组件类型。您可以通过在此模式的下拉菜单中进行标记,选择不同的产品类型。
激活此模式时,下拉菜单中未标出的所有各种产品将设置为透明。
此模式有助于您更好地了解附件、横向联接器、导线等产品。
在该组中,您可以发现各种改变 3D 工作空间内视图的不同选项。您可以选择预定义的视图位置,启用或关闭显示尺寸、备注或产品信息等附加信息。
请注意,附加信息只能在 2D 视图位置(前视图、底视图、左视图、后视图、顶视图、右视图)显示。
您可以选择带端子导轨和不带端子导轨的各个部件,或者选择组装产品的交付类型。如果注册了“订单配置”服务,您可以选择想要用于组装产品的服务级别。否则,请选择此选项中的“无”选项,这样魏德米勒将为您的组装项目提供标准品报价。
通过购物车功能,您可以创建简单的 csv 表,纳入项目采用的所有产品,然后将此资料传送至经销商的商店或其他系统。
产品查找器位于魏德米勒产品配置器工作空间的左侧位置。其中显示了可放入您当前项目的所有魏德米勒产品。
在产品查找器中,您可以利用顶部的普通搜索来搜索产品,也可以只搜索特定列。
普通搜索扫描所有产品的所有属性,然后在产品查找器中显示结果,并标出关键词。
要进行更为具体的搜索,您可以仅在特定列中查找关键词。在此情况下,您将获得更为详细的结果。您的关键词将在结果中标出。
您可以自定义产品查找器的分组和列,并根据您偏好的工作方式进行调整。
要向分组添加属性,您可以将其拖放至想要放置的位置。您可以按同样方法在列中添加或移动属性。
要向产品查找器添加新属性,您可以使用小加号符号,然后从弹窗中选择属性。要删除属性,您可以将其拖放至 WMC 的 3D 工作空间中。
在产品查找器顶部,您可以设置适用于整个配置的全局筛选器。
要放置产品,您可以将其拖至工作空间并放在所需的位置,也可以敲击键盘上的 Enter 键。
要重复放置产品,您可以使用 SHIFT+ENTER 组合键或右键菜单。
您可以通过在在线目录中打开或下载 PDF 数据表的方式,获得产品附加信息。您可以在产品右键菜单中找到这两个选项。请注意,要使用这两种功能,您需要网络连接。
项目树给出了活动项目的实时概览图。这样就可以在树形图结构中轻松浏览单个产品。
选择项目树中的选项之后,系统同时选中 3D 工作空间的相同产品,反之亦然。此外还可以在项目树中打开某个产品的右键菜单。
根据 3D 工作空间的视图设置,项目树始终显示元素名称,因此这两种信息的显示是一样的。
魏德米勒产品配置器的 3D 工作空间给出了配置的实时预览图,您可以在这里进行装配编辑。您可以从各个方向查看配置,获得详细的预览图。
在工作空间顶部,您可以看到项目概览。如果有多个端子导轨或接线盒,项目概览中会显示不同的根产品。您可以切换不同视图。
您可以通过加号向项目添加新的根产品。
在鼠标右键打开的菜单中,您可以找到一些常规选项。作为一种特殊功能,您可以安全地将一个标签中的配置作为子组件使用。如果您想在其他项目中重复使用这一选项,这是非常有用的。
您可以通过鼠标右键打开右键菜单。此菜单为您提供处理配置的多种不同选项。
标准功能包括剪切、复制、粘贴和删除,此外还有一些特殊功能,以下部分将对此进行详细说明。
将产品旋转 180°,改变其方向。
占位符选项可以在您的安装导轨上保留一个空插槽。如果想规划第三方组件,您可以选择此选项,并提供产品数据信息,这种信息将保存在该第三方组件占位符的数据中。
您可以利用此功能向配置添加附件。若要在项目中的特殊位置放置附件,请在产品查找器中找出此产品,然后将其手动置于相应位置。
要放置子组件,可使用 3D 工作空间右键菜单中的功能。
您可以在配置中编辑安装导轨打孔。对于此功能,产品配置器为您提供了特殊的编辑对话框,您可以从中变更安装导轨的设置。
您可以跳至在线产品目录中的产品信息。对于此功能,您需要提供活动网络连接。
您可以利用此功能下载所选产品的 PDF 数据表。需要网络连接。
各产品的属性选项用于设置一般属性和参考编号。在安装导轨属性中,您可以设置安装导轨适配项、备注,您还可以看到修改历史。
输出消息框提供有关项目导入导出的信息。此外还显示了订购请求对话框的验证结果
在“文件”菜单中,您可以看到新建、保存或打开现有项目以及退出魏德米勒产品配置器等程序常规功能。此外还有更多选项,以下部分将对此进行说明。
在项目属性中,您可以查看和变更项目常规资料,比如公司名称、订单编号、作者和文件名称。
通过“产品信息”,您可以打开项目设计产品的所有附加产品信息的概览。
您可以利用此选项查看最近使用的项目和文件路径。
借助于打印项目文档,您可以为后续流程创建不同的项目导出。
装配视图为您提供创建项目文档的多种可能性,这些文档有助于您进行装配。您可以选择偏好设置,自定义想要在导出中看到的信息。
右侧位置是含有当前设置的文档预览图。如果完成了设置,您可以打印文档,也可以导出为 PDF 文件。
产品列表提供了当前项目所有规划产品的概览。其中含有一般项目信息以及通过根产品对所有产品进行分组的信息。
您可以打印产品列表,也可以导出为 Excel 或 PDF 文件。
完整文档创建了一个 ZIP 档案,其中既含有装配视图,又有产品列表。此外还下载了项目所有使用产品的 PDF 数据表,并将其添加至此档案中。
您获得一个 .ZIP 文档,其中含有关于项目以及后续流程所用项目产品的所有信息。
M-Print PRO 软件由魏德米勒提供,用于给标记号打标签。导出时,您有多个设置可供选择。一个重要选项是导出格式。要发挥 WMC 和 M-Print PRO 的完美整合效果,请使用 WMEX 格式。通过排序,您可以根据偏好选项将单个标签的顺序设为水平或竖直。
在导出选项中,您可以选择软件在导出后的行为方式。
STEP 是一种标准的 3D 格式。使用这种导出时,您可以从整个项目创建 3D 导出,也可以仅从当前视图创建导出。
通过 DXF 导出,您可以创建整个项目的 2D 导出,或仅为当前视图的导出。您可以选择不同的 DXF 版本。
Zuken E3.series 接口可让您将魏德米勒产品配置器用作 ECAD 规划的一个全集成插件。关于集成以及如何使用此接口的详细信息,可参见本文的“ECAD 接口详情” 部分。
EPLAN P8 接口可让您将魏德米勒产品配置器用作 ECAD 规划的一个全集成插件。关于集成以及如何使用此接口的详细信息,可参见本文的“ECAD 接口详情” 部分。
工业自动化导出创建了一个专有的 XML 文件,即 .iax 文件,其中包括有关装配的几何和逻辑信息。借助于这种导出格式,您可以在机器的帮助下自动装配产品。
您可以在此部分查看和变更用户界面设置,比如可选择的语言。此外,您还可以看到有关 Custom.Data.csv 的设置以及可用于 ECAD 集成的喜好产品功能。
如果魏德米勒产品配置器出现任何问题,您可以重置整个用户界面。
一些设置需要重启软件。如果需要重启,您会获得一条相关信息。
在此部分,您可以看到魏德米勒产品配置器的当前版本,您还可以检查更新。此外,如果软件出现任何技术问题,您还可以创建诊断文件。请将此文件以及有关所用方法的详细说明发送至我们的支持部门,邮箱地址为 wmc@weidmueller.com。