主题:今天,只有在一致的数据建模的帮助下,才有可能提高控制柜建造的效率。这种数据建模可加速规划和工程、方便布线、简化标记,并能提供完整的文件。通过魏德米勒配置器 (WMC),我们可以支持客户的所有这些过程。通过 WMC,用户可以使用我们产品的数字孪生,并将完整的数据用于工程。由于采用了智能ELBRIDGE 界面,因此产品的配置和订购可以直接在分销商网店页面上进行。一种前瞻性解决方案,可让用户和销售伙伴共同获益。
阅读时间:3 分钟
Ingo Kaiser 博士
,跨部门数字化负责人
我们在控制柜制造方面的客户面临着许多不同的挑战。
在高成本压力下,产品往往必须在很短的时间内制造完成并交付。这种情况会因为产品的日益复杂和项目要求的频繁变化而更加恶化。标准化、自动化和跨流程解决方案在这里可以明显提升优化效果——特别是在耗时的手工活动方面。
在魏德米勒,我们对这些课题进行了深入的研究。我们为每个工作步骤开发定制了解决方案,以加快和规范流程并提高效率。如今,只有使用一致的数据建模才能做到这一点。这些结构是快速规划和工程的基础,可用于无错误的布线、简单的标记和一致的文件。然而,为了让所有的过程步骤更好地匹配,必须在所有的过程层面提供一个共同的数据库。
理想的数据依据是通过数字孪生实现的。这些是材料或物品在虚拟世界中的精确展示。数字孪生可根据产品的技术特性描述产品类型,从而实现数据的全面交换。对应物品是已经存在于现实世界还是只存在于未来,这并不重要。
在魏德米勒,数字孪生已经在产品开发过程中被创建出来。在与生产有关的三维图中,工程和规划过程中的所有功能点都将被标记出来,这对用户来说很重要。这些是对技术数据的补充,如尺寸和电气等关键数字。通过这种方式,数字孪生体可在各个层面上映射出整个产品的创造过程。魏德米勒在这里依赖的是面向未来的标准。例如,所有产品数据都要遵守行业标准 ECLASS,其统一语义对于工业 4.0 应用来说是必不可少的。
一致的工程将决定未来的控制柜制造。
为了实现这一目标,工程工具必须能够通过共同的接口、数据格式和来源一起运行。近年来,魏德米勒对整个数据价值链进行了优化,并让其被用户所接受。在魏德米勒配置器 (WMC) 中,从开始的规划阶段开始,所有数据都将通过数字化的方式被记录下来,并在云端提供给后续的项目阶段。通过这种方式,WMC 将规划到持续运营连接了起来,并将整个电气柜的制造过程变成了一种透明的无缝过程。
魏德米勒用 ELBRIDGE 展示了流程链的各个部分的状况。
该接口标准让制造商的产品配置器能够连接到分销商店铺。这为我们的分销伙伴提供了许多优势。在我们合作伙伴的商店系统中,有一个直接连到魏德米勒配置器的链接。客户可以使用该配置器来配置其想要的产品,而不需要任何特殊的产品知识。之后,配置结果将被匿名传输到作为中央接口的 ELBRIDGE。从这里,配置结果被转移至分销商车间,从而对订单进行进一步处理。所有这些对用户来说都是“无缝”的,因为在整个过程中,用户会在销售伙伴的商店系统中浏览。通过这种方式,客户可以从持续的配置过程中受益——无需任何产品知识。我们的分销伙伴也能从订购过程之外的标准化数据中获益,例如魏德米勒为批发商提供的 BMEcat 格式的电子目录。因此,一致的数据结构对分销商和用户的好处是显而易见的。
了解更多WMC的信息,并在此处测试各种可能性。
Dr. Ingo Kaiser