$CMS_IF(!pt_video_stage_preview_image.empty || !image_remote:pt_video_stage_preview_image_remote.empty)$ $CMS_SET(set_ft_titleAltText)$$CMS_VALUE(pt_stage_title.toString().replaceAll("\\*",""), default:"")$$CMS_END_SET$ $CMS_VALUE(set_ft_titleAltText)$ $CMS_END_IF$
$CMS_IF(!pt_stage_title.empty)$ $CMS_SET(set_ft_title)$$CMS_RENDER(template:"ft_highlighting_words", string:pt_stage_title, theme:pt_stage_highlight_theme)$$CMS_END_SET$

$CMS_VALUE(set_ft_title)$

$CMS_END_IF$ $CMS_IF(!pt_stage_introduction.empty)$

$CMS_VALUE(pt_stage_introduction)$

$CMS_END_IF$ $CMS_IF(!pt_stage_quicklinks.empty)$ $CMS_END_IF$

Klippon® Connect 带来面向未来的 SNAP IN 鼠笼式联接技术

时间就是金钱。因此在控制柜建造中,安装工作必须更快地完成,最好是采用自动化方式。与此同时,连接应永久可靠、安全且易于维护。新的 Klippon® Connect 接线端子采用革命性的 SNAP IN 联接技术,满足上述所有要求,且极其容易使用:剥皮后的细股导线只需插入接线点,然后听到一声清脆的咔哒声,接线点就完成了扣合。导线长久、可靠地形成接触。按下绿色按钮即可松开联接。没有比这更快或更简单的了。

优势一览

快捷!

快捷!

全新的 SNAP IN 鼠笼式联接技术将接线流程带到了一个崭新的发展阶段。

简便!

简便!

无需工具就可以直接联接,无需使用管状端头。只需简单地讲剥好的导线插入到预载的连接点中。

安全!

安全!

预载的 SNAP IN 鼠笼式联接技术弹片可保证导线连接的安全和气密性。

快速、简便、安全——只需放入导线即可

比以往更快完成联接

创新的 SNAP IN 联接技术能够以极快的速度进行安全接线。借助于 SNAP IN 联接技术,即使是不使用套圈的软导线也可以直观地联接,完全不使用工具,甚至在全自动化接线过程中亦是如此。全新的SNAP IN鼠笼®式联接技术将接线流程带到了一个崭新的发展阶段。

自动导轨装配

自动化生产过程可避免出错,加快工作流程,降低成本。这在互为依据且考虑到最后细节的解决方案中,这种解决方案效果较佳。新的 A 系列 SNAP IN 鼠笼式接线端子采用恰当的设计,非常便于工业机器人抓取和安装。这意味着当今的自动化装配已经没有障碍了。

自动标记

接线端子的标记通常是一个耗费时间的过程,出错风险高。因此 A 系列 SNAP IN 鼠笼式接线端子的设计进行了全自动化激光标记优化,可节省高达 90% 的时间。结合魏德米勒产品配置器,Klippon®自动化激光标识机实现标记的高质量,且不会出错。

自动接线

满额订单以及熟练工人的日益匮乏正推动着控制柜生产行业转向数字化和自动化。这就是 Klippon® Connect A 系列 SNAP IN 鼠笼式接线端子已经为未来自动化过程做好准备的原因。SNAP IN 鼠笼式联接技术操作简单、安全,便于采用自动化接线过程,并防止接线出错。魏德米勒、Komax、Zuken 和 Armbruster Engineering 等公司发起了“智能机柜装配”的倡议,旨在实现面向未来的自动机柜装配过程。

数字化和自动化使电气柜的建造经历快速的发展。购买魏德米勒激光标识机之后,我们已经迈出了自动化控制柜建造的第一步。现在,采用创新 SNAP IN 鼠笼式联接技术的接线端子为我们在不久的将来实现自动化接线铺平了道路。

Andreas Bek,常务董事,B.A.H. 工业解决方案股份有限公司

无论您为何种应用执行何种类型的系统,魏德米勒都会为您提供适合的联接方式。魏德米勒可根据您的需求为您提供适用于各种联接系统的插芯以及各自的优势功能。现在还提供充满未来竞争力的全新SNAP IN鼠笼式系统!

魏德米勒接线端子的历史

完善的产品搭配

享受魏德米勒的服务和市场经验所带给您的益处

通过软件支持轻松规划

通过软件支持轻松规划

利用魏德米勒产品配置器,轻松快捷地配置和申请您所需的组件产品。该工具支持持续性的工程流程,从使用 E-CAD 系统进行规划到文档记录均可实现工程的持续性。

橙色之选

橙色之选

橙色之选产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。

行业经验

行业经验

魏德米勒急客户之所急,想客户之所想。魏德米勒以专业和热忱的态度面向各种行业。

前往行业概览

下载