今天,在控制工程和机柜制造的生产过程中,仍有大量的人工作业岗位。在数字化进程不断推进、技术工人日益短缺的情况下,新生产方法和工程工艺需要变得更快、更精确、更具成本效益。自动化水平的提高和对当今数字化方法中机会的利用,为效率的提高提供了巨大的推动力。特别是在线束加工领域,机械式电缆加工中的许多手工操作在工作中占很大比例。但是,在实际中的执行情况是怎样的呢?BN Automation AG 的 André Rose 向魏德米勒介绍了线束加工中心(WPC)的使用情况。
特别是,在机柜制造中的电缆处理、布线和标记活动仍然是时间密集型工作。即使有用于大批量生产的全自动化系统,但这些系统通常只有在生产量较大的情况下才会物有所值。对于机柜制造商的项目业务,这样做很少是值得的。因此,许多公司都在寻找投资回报率高的辅助解决方案。来自图林根州的 BN Automation AG 就是这样做的,该公司是过程行业中的领先工程公司之一。BN Automation AG 专门从事自动化、数据解决方案和 IT 业务。
“我们长期以来一直在寻找辅助性的电缆处理解决方案”,BN Automation AG 机柜制造部主管 André Rose 解释说,“通过我们公司以前的各种项目,我们也为推进机柜制造的数字化并在生产中的逐步应用创造了可能性”。
出于这个原因,该公司非常仔细地研究了市场上现有的系统及其各自的优势。其目的是简化现有的工艺流程。
“但我们仍然缺乏优化电缆加工中耗时工作步骤的解决方案”,Rose 回忆说。“这些电缆或多或少仍然是用手工组装、剥线和压接的。这就是为什么我们一直在寻找一种有指导意义的解决方案,从而用一个工作程序来执行整个过程”。
保证灵活性是我们的首要任务。我们需要在短时间内和项目之间组装不同平方的导线和电缆。而这正是 WPC 为我们提供的东西。
魏德米勒的线束加工中心(WPC)弥补了这种全自动化和纯手工作业之间的空白 —— 经过完美协调的部件安装在移动工作站上。WPC 将经过验证的单个组件连接到由断线机、自动剥线压接机以及工业打印机组成的模块化系统中。
“当然,我们已经熟悉了一些产品,但直到我们在纽伦堡的 SPS(智能生产解决方案)贸易展览会上参观了魏德米勒的展台,我们才看到这些产品是如何被组合使用在一个综合解决方案中的,从而实现连续工作流程。这个方案可将电线切割成一定长度,然后对其进行加工,最后再组装起来”,Rose 先生解释说。“当我们在展览会上看到其动作时,看起来真的不错。然后,我们仔细研究了线束加工中心 —— 不仅是移动工作站,而且还包括软件和数据一致性的基本概念”。
BN Automation AG 也对其灵活的使用选项印象深刻:特别是所有的 WPC 组件可以在独立模式下运行,也可以用其各自的独立功能使用。即使是项目业务过程中常见的短期变化也可直接在 WPC 上得以实现。用户可以灵活地在纯手动操作和系统软件控制过程之间随意切换。根据具体的情况,用户可以对理想的过程程序作出快速灵活的反应。
“其效果很早就给我们留下了深刻印象。甚至是在我们还没有使用 WPC 的全部功能的阶段”,Rose 高兴地评论道。“我们首先测试了如何对数据进行同步和评估:如何生成数据、在此期间是否可以编辑数据、如何修改数据以及用何种方式修改,然后我如何将这些数据带到工作场所进行处理?除了在 WPC 上工作非常实用之外,这也是魏德米勒的解决方案从一开始就给我们留下深刻印象的地方 —— 我们可以很容易地传输数据。”软件 WPC 工具可保证数据一致性。通过这种方式,数据可以简单地从规划阶段转移到 WPC。数据可从 EPLAN 或 CSV 文件直接导入,而且也可手动输入。然后,这些数据可以通过公司的内网或 U 盘直接从规划软件中传输到 WPC 上。在传输之前,软件会对数据进行一致性检查,这意味着只有 100% 的成熟数据会被传输到 WPC。用户可以用一个 15 英寸的触摸屏轻松地对订单进行可视化和筛选。WPC 上的软件操作非常直观,可为用户进行导航,指导其在装配过程中进行正确的处理。通过半自动化的电缆处理解决方案,该过程的效率可提高 80%。当过程程序开始时,断线机和打印机将同时启动。Rose 尤其赞扬了这种合作关系:“魏德米勒的同事在整个开发过程中为我们提供了宝贵的支持。当然会有一些初期问题,但我们总是能够一起解决这些问题。我们可以提供反馈意见,而魏德米勒会立即听从这些意见,并将其纳入到项目中。我们对此印象非常深刻”。
负责支持该项目的魏德米勒公司产品支持经理 Sebastian Reike 也强调说:“这就是我们所认为的与伙伴关系之间的积极合作。开展该客户项目是一件非常有趣的事情。我们期待着迈出下一步,并完成更多的项目”。
使用 WPC 的另一个好处是,能极大提高以前费力的手工组装电缆的质量。无论是在上午工作开始时,还是在晚上加班时,其工作成果的质量都可以在整个工作日内持续保持较高的水准。
“随着 WPC 的引入,生产过程已经变得更加高效”,Rose 补充道。“我们可以利用资源和专家进行更好的计划。有了现代化的工作场所和数字指导的工作步骤,我们不再需要让我们的专家参与电缆组装,而是可以将其派遣到更重要的项目中。”BN Automation AG 并非标准化机柜制造商,其每一种产品都是独一无二的。每个产品都有不同的结构 —— 每个产品都包含不同的组件 —— 每个产品都有不同类型的电线和电缆。
因此,他们在开始时仍然犹豫不决,不知道这样的收购是否能以不可忽略的投资成本获得利润。今天,BN Automation AG 确信,他们迈出了正确的一步。
魏德米勒为各地的机柜装配建造商提供支持,并与他们共同面对各种挑战。因此,魏德米勒针对装配机柜过程中的所有步骤为您提供经过精心设计的、质量卓越的产品和解决方案。魏德米勒以这种方式为您和您的客户创造附加价值。您可尽情享用魏德米勒的专业知识所带来的优势。