“完全理解项目要求,明确实现技术设计中的差异化以及执行畅通联接解决方案:这些都是我们在选择合作伙伴时应用的重要标准,”法国工程设计集团 Spie 的 Messrs Vendier 和 Panico 说道。“这些也正是魏德米勒为何能够赢得我们项目的原因。该团队在合作期间都在积极了解我们的需求,并通过技术上的杰出表现使得我们可以完全放心把项目托付给他们。”
创纪录项目的专用解决方案
具备集成监控功能的 1,200 个二级接线盒和 300 个一级接线盒 - 这就是魏德米勒所面临的要求。发电机接线盒安装在太阳能模块和逆变器之间,将所生成的电流汇集起来。它们形成了一个最佳的联接组件,实现了 EDF 项目等大型设备的高效运行。
魏德米勒已基于客户的频繁要求开发了多种标准配置。然而,魏德米勒也可以定制专用解决方案 - 此次法国的这一大项目即是如此 - 此类解决方案可根据大型设备的特定架构进行专门调整。
安装在光伏模块上的二级接线盒包含熔丝、隔离开关以及带远程监控功能的浪涌保护措施。其输出电压为 712 或 760 V,额定电流为 10 至 70 A。
它们还通过埋入的铝线联接至一级接线盒,接线盒与逆变器和变压器共同收纳在本地的机柜内。每个一级接线盒都联接有 20 至 26 个左右的上游二级接线盒,并配备有用于测量组串电流的模块。由此可以持续优化设备性能。
将输入电流引至二级接线盒的电源线联接至 WDU 模块化直通端子以及 WFF 螺栓型端子螺钉,接触面积最高可达 300 mm²,通过熔丝进行保护。WDU 和 WFF 模块化端子已经过魏德米勒认证,通过了使用直流电电压进行的局部放电测试,可用于 1,000 V 直流电应用。
端子的绝缘厚度、端子尺寸或其他物理特性第一眼看上去似乎并不适合直流电应用。然而,我们在进行组合时必须要考虑各种特点再进行操作。为此,魏德米勒已针对此类型的应用单独认证了各种类型的模块化端子。一级接线盒的输出电流可超过 1,000 A。每个分线盒会向 15 km 以外的配电站输送 33 kV 电压,该电压在此将提升至 63 kV 并馈入 RTE 电网。
以前所未有的速度进行开发和生产
在装配外壳开始生产前,魏德米勒根据与 EDF 合作的工程开发咨询公司 Ingérop 的规格开发了二级和一级接线盒的原型。其评判标准是接线盒需要符合法国的直流电规格,并符合实践指导方针 UTE C 15 712 所规定的光伏设备的安装标准。
“我们已基于 Ingérop 的规格开发了发电机接线盒,并根据光伏系统对其进行仔细调节,随后相应进行了装配和测试。这就是我们能够凭借充足的实践和市场经验对其进行评分的地方,”魏德米勒大客户经理 Vincent Fiévet 回忆道。
“由于我们对于法国技术规格较为熟悉,我们能够为客户提供完全符合适用标准的解决方案。我们的原型也由此非常成功地通过了应用测试。”
为了满足紧张的生产计划要求,魏德米勒开足马力开展了生产工作:2011 年 6 月至 11 月间,巴塞罗那的生产线每天都会生产 30 个二级接线盒和五个一级接线盒。
“要在如此紧张的压力下完成如此大量的生产工作,需要绝对的忘我投入的精神,”Spie 公司的 Vendier 和 Panico 评论道。
“魏德米勒由此再次证明了他们对我们来说无比重要的价值,包括紧密开展项目合作以及主动承担责任等等。作为我们的合作伙伴,魏德米勒的员工也同样凭借其乐观态度和实干精神为我们留下了深刻印象 - 这是在如此紧张的项目计划周期内能够实现的最佳组合。”
除 Spie 外,EDF 还与其他两家公司 Clemessy 和 Ineo 合作实施了该项目。所有这三家公司都拥有一个共同特性:它们都委托了魏德米勒以前所未有的速度设计、开发和生产了大约 1,500 个发电机接线盒 - 并且最终对成果表示完全满意。