大型光伏产业园对于所有者和运营者来说代表着巨大的成本和风险。他们的长期目标是集中投资回报。因此,总体运营成本对于光伏产业园的成功运营是一个至关重要的因素。对于如今的光伏系统来说,其开发和建设的目标是能够实现高效运营——提升经济效益并减少停机时间。此外,即将完成的技术改进,例如分散布置、物联网和数据分析对于未来的光伏生态系统也能够起到重要作用。
客户能够从魏德米勒在光伏产业的多年经验、专业知识、全系列服务以及遍布全球的网络中获益。超过162,000台已安装运行的汇流箱、约7000 万片已联接使用的 14.2 GW 面板、逾 11 年的市场经验以及魏德米勒在 100 多个国家和地区提供的全球支持,无不证明着这一点。魏德米勒能够将经过精细调节的配件进行整合,根据您的个别需求生成创新解决方案。
提供充满未来竞争力的创新解决方案、应用和服务。
提供能够满足客户所有定制需求的全系列产品组合。
解决客户面临的挑战,增强客户对于魏德米勒的信心。
助力客户解决未来面临的技术难题。
魏德米勒会持续提供创新解决方案,同时始终站在客户的商业视角看待问题。
作为客户,您将能够从魏德米勒从事光伏产业的多年经验、专业知识、全系列服务以及遍布全球的营销网络中获益。魏德米勒光伏领域专家将以负责任的态度陪伴您完成项目——从最初规划直到系统开始运行为止。
魏德米勒为所有级别的光伏系统开发和生产适合的汇流箱。在所有功能区域,从电力传输到熔断保护到监控,魏德米勒均可根据特定应用提供高质量的产品。
级别 1
由独立组串和联接至逆变器或级别2汇流箱的接插件,以及集成的可选防护和监控功能构成的服务包
级别 2
由从级别1引出到联接至逆变器的外延电缆,以及集成的可选防护和监控功能构成的电缆线束
通信
网络内的单独组件之间的联接。关于更多光伏系统的产品和解决方案的所有汇编信息的查询和绑定——包括来自其他设备的信息,例如摄像系统或气象站等
质量卓越,细节精致
丰富的国际项目经验使得魏德米勒非常熟悉全球市场的要求。魏德米勒非常精通所有的标准和指导原则,可根据各个地区的特定要求处理每一种情况。从规划到交付:魏德米勒可提供全流程建议,还可在全球范围内提供直接支持。
出色的兼容行业领先的提供商——魏德米勒解决方案适用于监控系统和SCADA系统的全面应用
具备组串监控功能的魏德米勒汇流箱 (CB) 可无缝集成到任何系统拓扑中,还会使用现代化的监控系统和SCADA系统确保准确无误地输入数据。魏德米勒的 Transclinic 监控系统可持续分析光伏系统中的电流和电压、电涌电压放电管的状态、负载断路开关以及汇流箱的温度,实现高度精细化的系统监控。
由此可以检测出导致输出功率降低的负面影响,并立即将其调整。Modbus RTU RS485开放协议简化了监控系统和SCADA系统的并入过程并强化了通信的安全性,使得该系列设备成为了适用于所有监控系统和SCADA系统的全能设备。
魏德米勒与市场领先的监控系统和SCADA系统提供商和数据记录装置厂商进行合作,包括但不限于: Meteocontrol, skytron energy, Solare Datensysteme GmbH, GreenPowerMonitor, 光伏硬件或者Axis。
在状态监控系统的帮助下,用户可以查看设备是否正常运行,或者检测和避免出现可导致系统停机的问题。
您的光伏系统应该以尽可能高的效率建造,并且能够以成本效益较高的方式长期运行,降低任何停机时间。作为客户,您将能够从魏德米勒的专业知识、在光伏产业的多年经验、全系列服务以及遍布全球的营销网络中获益。魏德米勒的光伏领域专家将从最初的规划会议开始到系统使用寿命结束为止,认真负责地为您的项目提供全流程支持。
通过在线和现场研讨会开展全面培训
培训产品、规划、安装、调试和维护的相关知识
最大限度提升汇流箱的使用寿命,并提供相关的保修延期选择
魏德米勒Transclinic 监控系统用于优化服务监控、远程诊断和现场分析